Kommunikation mit TCPPermanentlink

Das Transmission Control Protocol (TCP) ist ein Netzwerkprotokoll, das die Übertragung von Daten zwischen zwei Netzwerkgeräten definiert. Das Protokoll basiert auf dem Internet-Protokoll (IP) und arbeitet verbindungsorientiert zwischen zwei Endpunkten. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit aus, die einer der Hauptvorteile der TCP-Kommunikation ist.

How to use TCP for a reliable communication between AC500 V3 devices and how the various libraries can be used for a AC500 V3 PLC to act either as TCP client or TCP server is desribed in an ‎⮫ application example.