Befehl 'Ausstehende Änderungen'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_pending_changes

Funktion: Mit diesem Befehl wird die Ansicht „Ausstehende Änderungen“ geöffnet. Dort sind alle Objekte aufgelistet, die sich gegenüber der Basisrevision geändert haben oder die gesperrt sind.

Rufen Sie an: „Ansicht  Anstehende Änderungen“

Ansicht 'Ausstehende Änderungen'

Die geänderten oder gesperrten Objekte werden in der unteren Hälfte der Ansicht angezeigt. Sie können die Befehle „Commit“, „Revert“, und „Update“ für einzelne oder mehrere Objekte verwenden. Im Kontextmenü eines ausgewählten Objekts finden Sie Befehle zum Vergleichen und Anzeigen der Versionsgeschichte.

CODESYS SVN prüft zunächst, ob das Speicherformat der Arbeitskopie mit dem Speicherformat des Projekts im SVN-Repository übereinstimmt oder nicht. Wenn sich die Speicherformate unterscheiden, darf der Revert nicht auf Objektebene ausgeführt werden, um Inkonsistenzen zu vermeiden. In diesem Fall können Sie zunächst das gesamte Projekt (Arbeitskopie) mit dem Befehl Speichern unter als geeignetes Speicherformat löschen, was allerdings zu kleineren Datenverlusten führen kann. Nachdem Sie eine der Rückgängigmachungsoptionen ausgewählt haben, werden Sie durch entsprechende Dialogfenster geführt.

Ein Doppelklick auf das Objekt öffnet den Projektvergleich.

„Wählen Sie“

Auswahl oder Löschung aller Objekte

„Commit“

Übergibt lokale Änderungen an das SVN-Repository

„Zurückkehren“

Setzt die lokalen Änderungen auf den Stand der Basisrevision der Arbeitskopie zurück

„Update“

Mit diesem Befehl werden Änderungen im SVN-Repository an das Projekt übertragen. Die Aktualisierung wird mit der HEAD-Revision durchgeführt.

„Schlösser aufbewahren“

_cds_icon_option_activated Sperre wird nach der Übertragung nicht automatisch freigegeben

„Aktualisierung des Speicherprofils“

Beachten Sie, dass sich das Speicherprofil (Speicherversion) des Repositorys in der Arbeitskopie von dem des SVN-Repositorys unterscheidet. In diesem Fall wird durch eine Übergabe das Speicherprofil im Repository geändert.

Bei Aktionen, die einen Austausch zwischen der Arbeitskopie und dem Repository erfordern, werden Sie durch entsprechende Meldungen geführt, die dem Speicherprofil entsprechen.

„Neueste Nachrichten“

Zeigt die zuletzt verwendeten Protokollmeldungen an. Sie können eine Protokollmeldung anklicken, um sie zu akzeptieren.

„Nachrichten“

Geben Sie eine Protokollmeldung ein, die Ihre Änderung kommentiert. Beispiel: ‎Bug fix error 123 ‎