Objekt 'SVN_VERSION_INFO'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_version_info

Das Objekt enthält die SVN-Metadaten des Projekts als globale Konstanten oder Variablen in einer Variablenliste. Es befindet sich in der „POEs“ Ansicht. Sie können die Daten der globalen Konstanten oder Variablen gezielt über die Anwendung abrufen. Durch den Aufruf bestimmter Daten können Sie auch den Speicherbedarf des Controllers verringern.

Zu diesem Zweck werden die SVN-Metadaten bereitgestellt, die in mehrere globale Variablenlisten (GVLs) unterteilt sind:

  • „SVN_VERSION_INFO“

  • „SVN_Info_Zusammenfassung“

  • „SVN_Info_ZusammenfassungW“

  • „SVN_Info_URI“

  • „SVN_Info_Änderungen“

  • „SVN_Info_Flags“

  • „SVN_info_LetzteÄnderung“

Das SVN_VERSION_INFO-Objekt wird automatisch erstellt, wenn ein Projekt durch Import in ein SVN-Repository versioniert wird. Dazu muss die Option „SVN_VERSION_INFO erstellen“ im Dialog „Projekt in SVN importieren“ ausgewählt werden.

Außerdem können Sie das Objekt mit der Option „SVN_VERSION_INFO-Konstanten für IEC Access generieren“ (Dialog „Projekt  Projekteinstellungen“, Kategorie „SVN-Einstellungen“) erstellen oder aus dem Projekt entfernen.

Tab. 973: Globale Konstanten

Name

Datentyp

Beschreibung

‎MINREVISION‎

‎LINT‎

Niedrigste Revisionsnummer der Arbeitskopie

‎MAXREVISION‎

‎LINT‎

Höchste Revisionsnummer der Arbeitskopie

‎PARTIAL‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: Die Arbeitskopie ist unvollständig.

Beispiel: Abbruch während der letzten Aktualisierung aufgrund eines Netzwerkfehlers oder eines Checkouts.

‎MODIFIED‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: Es wurden lokale Änderungen vorgenommen.

‎SWITCHED‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: Teile des Projekts wurden verzweigt (mit dem Befehl „Switch“ ).

‎VERSION‎

‎STRING‎

Versionskennung, ähnlich wie bei Apache™ Subversion® (‎subversion.exe‎)

Beispiel: ‎12:34M‎, bedeutet ‎MINREVISION = 12‎, ‎MAXREVISION = 34‎, ‎MODIFIED = TRUE‎

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Apache™ Subversion®.

‎CLEAN‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: Die Version ist sauber.

Dies ist der Fall, wenn ‎MINREVISION‎ gleich ‎MAXREVISION‎ ist, die Arbeitskopie vollständig und nicht versioniert ist und nicht gewechselt wurde.

‎URL‎

‎WSTRING‎

SVN-URL des Projekts

Beispiel: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

Unterstützt ein Controller den Datentyp ‎WSTRING‎ nicht, so wird beim Zugriff auf das Objekt ‎SVN_VERSION_INFO‎ ein Compilerfehler ausgegeben.