Initialisierung von %M-VariablenPermanentlink

Nach dem Download oder Neustart werden alle %M-Variablen auf 0 initialisiert. Dies kann durch Setzen des Attributs "no_init" verhindert werden.

Dabei verhalten sich die Variablen %M ähnlich wie die Variablen "VAR RETAIN PERSISTENT".

Proz_Mivar

In dem obigen Beispiel hat die Variable "ProzMivar" das Attribut "no_init". Diese Variable wird nicht initialisiert und behält ihren letzten Wert.

Das Attribut "no_init" ist immer und nur für die nächstfolgende Variable gültig.

Die folgenden beiden Variablen "ProzMivarField" und "ProzMivar1" werden weiterhin auf 0 initialisiert.